Циклическая модель устойчивого развития

Все клиенты программы Флит Менеджмент являются участниками циклической модели устойчивого развития.

Цикличность – важнейшая часть вашего пути к устойчивому развитию, поскольку эта модель направлена на получение максимальной отдачи от минимального использования сырья и ресурсов. Это лучшее, что мы можем сделать для окружающей среды, нашего общества и вашего бизнеса.

Мы уже сделали первые шаги для развития и использования циклической модели с помощью таких услуг, как Флит-менеджмент. Мы можем помочь вашему бизнесу сократить потребление ресурсов при оптимизации ваших активов.

Image alt text (optional)

СОКРАЩЕНИЕ, ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА

27 %

всех инструментов Hilti приходится на переработанный материал против 8 % в среднем по миру.
Мы сокращаем использование первичного сырья за счет увеличения количества переработанного металла и пластика в нашей продукции.

5795 товаров:

инструментов, батарей, и аксессуаров Hilti были возвращены после истечения срока службы в 2020 году в России.
Поддержите цикличную модель, разрешив нам бесплатно забирать инструменты с истекшим сроком службы по программе Флит-менеджмент. Мы найдем способы их повторного использования или переработки.

93 %

всех собранных материалов было переработано для повторного использования.
Мы постоянно повышаем наши показатели повторного использования сырья благодаря инновациям в технологии сортировки и обработки.

74 тонны

сырья было извлечено путем переработки.
Мы работаем над тем, чтобы обеспечить как можно более высокий уровень повторного использования металла, меди и алюминия.

Сократите неразумное использование инструментов

Теперь вы можете делать больше с меньшими затратами

Благодаря программе Флит-менеджмент у вас есть только то оборудование, которое вам нужно. С ON!Track, нашим программным обеспечением для управления активами, вы можете идентифицировать неиспользуемые или потерянные активы по мере перехода от проекта к проекту. 

Если вам нужен инструмент на несколько дней, или недель, или для разовых работ, не покупайте его – вместо этого используйте услугу краткосрочной аренды, которая доступна для клиентов Флит-менеджмента. 

Вы всегда оснащены высокопроизводительными инструментами, которые прослужат дольше, а наши сервисные центры работают над тем, чтобы продлить их срок службы еще больше. Если в конце срока пользования ваши флит-инструменты все еще в рабочем состоянии, вы можете продлить их пользование на несколько месяцев.

Мы даем вторую жизнь продукции

Мы будем использовать то, что вам больше не нужно.

Мы заберем у вас использованный инструмент бесплатно. Мы даже готовы забрать инструменты и батарейки наших конкурентов .

Что происходит дальше? Часть инструментов, которые находятся в рабочем состоянии, пополняют наш парк инструментов для выдачи в краткосрочную аренду, компенсируя необходимость производства и транспортировки нового оборудования. Другие инструменты будут пожертвованы для неинтенсивного использования гуманитарным и образовательным организациям. Компоненты, соответствующие нашим высоким стандартам качества, могут быть повторно использованы нашими сервисными центрами. Все, что останется, будет отправлено на утилизацию и/или переработку.

 

Непрерывный процесс переработки

То, что мы не можем повторно использовать, мы постараемся переработать.

Инструменты или компоненты, которые не могут быть использованы повторно, отправляются нашим надежным и проверенным партнерам по переработке.

Мы берем на себя ответственность за наше оборудование на протяжении всего срока их службы. Большая часть материалов, используемых для производства инструментов Hilti, – это высококачественные металлы, которые имеют высокую степень переработки и в дальнейшем могут быть использованы для различных применений.

Вместе – мы более УСТОЙЧИВЫЕ

Ориентация на устойчивое развития дает нам возможность вносить свой вклад в сохранение нашей окружающей среды, здоровья наших людей и нашего общества, наряду с развитием экономики.

Узнать больше об устойчивом развитии

Эффективное управление парком инструментов

Оптимизируйте свои затраты и финансовое планирование с помощью услуги Флит-менеджмент. Фиксированный ежемесячный платеж покрывает все ваши расходы на пользование инструментами, включая расходы на их обслуживание и ремонт.

Узнать больше о Fleet Management

Оптимизация процессов учета активов

Получите больший контроль над своими активами, используя цифровые решения Hilti для управления вашим оборудованием.

Узнайте больше об учете активами в рамках услуги ON!Track.

Поделиться