GX 3
Manual de instrucciones original
Información sobre la documentación
Acerca de esta documentación
- Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en la documentación
En esta documentación se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Leer el manual de instrucciones antes del uso |
![]() |
Indicaciones de uso y demás información de interés |
![]() |
Manejo con materiales reutilizables |
![]() |
No tirar las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
![]() |
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
![]() |
Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
![]() |
Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
Símbolos de productos
Símbolos en el producto
En el producto se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Señales prescriptivas generales |
![]() |
Utilizar protección para los ojos |
![]() |
Utilizar protección para los oídos |
![]() |
Utilizar casco de protección |
![]() |
Reciclar los materiales usados |
Marcas en el texto
Resaltado de pasajes del texto
Las denominaciones e inscripciones se resaltan de la forma siguiente:‚ ‛ |
Denominación de los elementos de manejo con inscripción en la fijadora. |
« » |
Inscripciones en la fijadora |
Información del producto
Los productos![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2126638/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
- Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del productoFijadora, accionada por gas GX 3 Generación 01 N.º de serie
Declaración de conformidad
Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto aquí descrito cumple con las directivas y normas vigentes. Encontrará una reproducción de la declaración de conformidad al final de esta documentación.La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Seguridad
Indicaciones de seguridad
Trabajo seguro con la fijadora- Al presionar la fijadora sobre alguna parte del cuerpo podría dispararse accidentalmente una fijación y provocar lesiones graves. No presione nunca la fijadora contra su mano u otra parte del cuerpo.
- Al encajar fijadores de aplicación específica en el guía clavos (por ejemplo, arandelas, abrazaderas, pinzas, etc.) podría dispararse accidentalmente una fijación y provocar lesiones graves. No presione nunca con la mano o con cualquier otra parte del cuerpo contra el guía clavos para encajar fijadores de aplicación específica.
- No dirija la fijadora hacia usted o hacia otras personas.
- Mantenga siempre los brazos ligeramente doblados (nunca estirados) al accionar la fijadora.
- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice la fijadora con prudencia. No utilice la fijadora si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido mientras se está utilizando la fijadora puede provocar lesiones graves.
- Compruebe que la guía deslizante de clavos encaje correctamente al tirar de ella hacia atrás.
- No deje que la guía deslizante de clavos salga disparada al soltar el seguro de retención, sino llévela hacia delante con la mano. Podría magullarse los dedos.
- No coloque elementos de fijación en superficies de trabajo excesivamente duras , como puede ser acero soldado o fundido. La fijación en estos materiales puede dar lugar a anclajes incorrectos y a la rotura de los elementos de fijación.
- No coloque elementos de fijación en superficies de trabajo excesivamente blandas , como pueden ser madera o yeso encartonado. La fijación en estos materiales puede dar lugar a anclajes incorrectos y agujerear la superficie de trabajo.
- No coloque elementos de fijación en superficies de trabajo excesivamente frágiles , como pueden ser vidrio o azulejos. La fijación en estos materiales puede dar lugar a anclajes incorrectos y astillar la superficie de trabajo.
- Antes de realizar la fijación, asegúrese de que no existe riesgo de lesionar a nadie ni de dañar ningún objeto en la parte posterior de la superficie de trabajo.
- Accione el gatillo solo cuando la fijadora esté presionada contra la superficie de trabajo de forma que el guía clavos se introduzca hasta el tope en la fijadora.
- Es imprescindible que utilice guantes de protección siempre que realice trabajos de mantenimiento en la fijadora caliente.
- Si se mantiene una frecuencia de fijación elevada durante un largo intervalo de tiempo, la superficie exterior de la empuñadura puede calentarse. Utilice guantes de protección para evitar quemaduras.
- Si la fijadora se sobrecalienta, retire la carga de gas y deje que la fijadora se enfríe. No supere la frecuencia de disparo máxima.
- Durante el proceso de fijación puede desprenderse material o la tira del cargador puede salir disparada. El material desprendido puede ocasionar lesiones corporales y en los ojos. Utilice protección adecuada para los ojos y para los oídos, y casco de protección. El riesgo de lesiones se reduce considerablemente, en función del tipo y de la aplicación de la herramienta, si se utiliza un equipo de seguridad personal adecuado, como mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco y protección adecuada para los oídos y los ojos. También las personas que se encuentren alrededor deben llevar protección para los ojos y casco.
- Utilice una protección adecuada para los oídos (véase la información sobre la emisión de ruidos en los datos técnicos). El disparo de los elementos de fijación se produce mediante la ignición de una mezcla de gas y aire. La carga acústica que se genera puede dañar el oído. También las personas que se encuentren alrededor deben llevar una protección adecuada para los oídos.
- Al realizar una fijación, mantenga siempre la fijadora sujeta en ángulo recto respecto a la superficie de trabajo. De esta forma se evita la desviación del elemento de fijación respecto a la superficie de trabajo.
- No coloque nunca un segundo elemento de fijación en el mismo punto. Podría provocar roturas y el atascamiento de los elementos de fijación.
- No reutilice nunca un perno o un clavo. La reutilización de los elementos de fijación puede provocar una rotura de los mismos, además de lesiones.
- Retire siempre la carga de gas () y vacíe el cargador () antes de cambiar el cargador, de realizar trabajos de limpieza, de reparación o mantenimiento, así como antes de almacenar y transportar la fijadora o cuando la deje sin vigilancia.
- Coloque la herramienta plana sobre el suelo después de su uso. Una herramienta montada sobre una alargadera y apoyada contra la pared puede provocar lesiones al caer.
- Al bajar la fijadora, no sujete la alargadera por el extremo posterior. Puede perder el control de la fijadora durante el movimiento de inclinación debido a la gran fuerza de palanca. Esto puede provocar daños materiales y lesiones.
- Compruebe que la fijadora y los accesorios no presentan daños a fin de garantizar un funcionamiento correcto y de acuerdo con las prescripciones correspondientes. Compruebe que los componentes móviles funcionen correctamente y no estén atascados, y que las piezas no estén dañadas. Para garantizar un funcionamiento adecuado de la herramienta, las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas las condiciones necesarias. Los dispositivos de seguridad y las piezas dañadas deben repararse o sustituirse de forma pertinente en el Servicio Técnico de Hilti , si no se especifica lo contrario en el manual de instrucciones.
- Solicite que un profesional cualificado lleve a cabo la reparación de la fijadora y que utilice exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la fijadora.
- No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la fijadora.
- No utilice la fijadora en lugares donde existe peligro de incendio o explosión.
- Tenga en cuenta las condiciones ambientales. No exponga la fijadora a las precipitaciones ni la utilice en un entorno húmedo o mojado.
- Utilice la fijadora únicamente en zonas de trabajo bien ventiladas.
- Elija la combinación adecuada de guía clavos y elemento de fijación. Una combinación errónea puede dañar la fijadora o mermar la calidad de la fijación.
- Observe siempre las directrices de aplicación.
- Compruebe antes de empezar a trabajar si la zona de trabajo oculta cables eléctricos, tuberías de gas o cañerías de agua, por ejemplo, con un detector de metales.
- Sujete la fijadora únicamente por la empuñadura aislada cuando realice trabajos en los que la herramienta puede entrar en contacto con cables eléctricos ocultos. El contacto con los cables conductores puede traspasar la conductividad a las partes metálicas y producir descargas eléctricas.
- Observe las indicaciones que se dan en la carga de gas y en la información adjunta.
- El gas liberado es perjudicial para los pulmones, la piel y los ojos. Mantenga la cara y los ojos alejados del alojamiento de la carga de gas hasta unos 10 s después de extraer la carga de gas.
- No accione manualmente la válvula de la carga de gas.
- Si una persona ha inhalado gas, llévela al aire libre o a una habitación bien ventilada y colóquela en una posición cómoda. En caso necesario, consulte a un médico.
- Si la persona pierde el conocimiento, consulte a un médico. Lleve a la persona a una habitación bien ventilada y colóquela en posición lateral estable. Si el afectado no respira, debe practicarle la respiración artificial y aplicarle oxígeno en caso necesario.
- En caso de contacto con los ojos, aclare los ojos abiertos con abundante agua durante varios minutos.
- En caso de contacto cutáneo, lave cuidadosamente con jabón y agua caliente la superficie de la piel que ha entrado en contacto. Aplique posteriormente una crema de protección cutánea.
- Procure adoptar una postura ergonómica. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en equilibrio. De esta forma podrá controlar mejor la fijadora en caso de presentarse una situación inesperada.
- Mientras se está trabajando, mantenga alejadas del radio de acción de la herramienta a otras personas, especialmente a los niños.
Descripción
Vista general del producto
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2126638/H2_BILD-Objekt_System_GX_3-G1_DEU_HILTI-GX-003-40-00006-01_Uebersicht.jpg)
- Guía clavos
- Corredera para el ajuste de la profundidad de fijación y desbloqueo del guía clavos
- Tecla RESET (reinicio)
- Válvulas de admisión y de escape
- Rejillas de ventilación
- Colgador de cinturón
- Gatillo
- Empuñadura
- Guía deslizante de clavos
- Bloqueo del cargador
- Pie de apoyo
- Cargador
- Placa de identificación
- Indicador de la carga de gas
- Tecla GAS
- Alojamiento de la carga de gas
- Tapa del compartimento de la carga de gas
Uso conforme a las prescripciones
El producto descrito es una fijadora accionada por gas («fijadora»). Está diseñada para la colocación de elementos de fijación en hormigón, acero, piedra arenisca calcárea, mampostería de hormigón, muro de ladrillo revocado y otros materiales para el montaje directo de las superficies de trabajo.
La fijadora solo puede usarse con guiado manual o con alargadera (accesorio).Suministro
Fijadora accionada con gas con guía clavos, maletín y manual de instrucciones.Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su Centro Hilti o en internet, en www.hilti.group .
Guía clavos
El guía clavos sujeta el clavo o lo guía y, en el proceso de fijación, dirige el elemento de fijación al punto deseado de la superficie de trabajo. Para las fijadoras GX 3 y GX 3-ME (para la denominación exacta véase la placa de identificación) existen respectivamente guía clavos para cada aplicación (IF o ME).Elementos de fijación
La fijadora permite trabajar con dos tipos de elementos de fijación: clavos y pernos. Existen otros elementos de fijación para encajar sobre el guía clavos destinados a diferentes aplicaciones.Corredera para el ajuste de la profundidad de fijación y el desbloqueo del guía clavos
La corredera permite reducir la profundidad de fijación. En la posición EJECT (expulsar), desbloquea el guía clavos para su extracción.Estado |
Significado |
---|---|
+ |
Profundidad de fijación estándar |
‑ |
Profundidad de fijación reducida |
EJECT (expulsar) |
Desbloqueo del guía clavos |
Tecla RESET (reinicio)
Después de un proceso de fijación es posible que el guía clavos no retorne a su posición inicial. Esto se debe a un estado incorrecto del pistón. Ese estado incorrecto del pistón puede subsanarse mediante la tecla RESET .Estado |
Significado |
---|---|
La tecla RESET (reinicio) sobresale de la carcasa. El borde blanco está visible. |
Estado incorrecto del pistón |
La tecla RESET (reinicio) se encuentra al mismo nivel que la carcasa (no sobresale). |
No existe un estado incorrecto del pistón |
Pie de apoyo
Si la superficie de trabajo es plana, el pie de apoyo facilita la colocación en ángulo recto de la fijadora, ya que de este modo solo hay que prestar atención a la posición recta de la herramienta en dirección horizontal. Si la superficie de trabajo es irregular u ondulada, puede que sea necesario retirar el pie de apoyo para alinear correctamente el guía clavos en ángulo recto con la superficie de trabajo.Colgador de cinturón
El colgador de cinturón se puede extender en dos posiciones.Estado |
Significado |
---|---|
Posición 1 |
Posición para colgar en el cinturón |
Posición 2 |
Posición para colgar en escaleras, andamios, plataformas, etc. |
Carga de gas
Para ponerla en servicio, la carga de gas debe estar insertada en el alojamiento de la carga de gas de la fijadora.El estado de la carga de gas se puede visualizar en la pantalla LED pulsando la tecla GAS .
En caso de interrupciones del trabajo, antes de los trabajos de mantenimiento y para el transporte y almacenamiento de la fijadora, es imprescindible extraer la carga de gas.
Indicador del estado de la carga de gas
Tras pulsar la tecla GAS , la pantalla LED muestra el estado de la carga de gas.Estado |
Significado |
---|---|
Los cuatro LED están encendidos en verde. |
Nivel de llenado aprox. del 100 %. |
Tres LED están encendidos en verde. |
Nivel de llenado aprox. del 75 %. |
Dos LED están encendidos en verde. |
Nivel de llenado aprox. del 50 %. |
Un LED está encendido en verde. |
Nivel de llenado aprox. del 25 %. |
Un LED parpadea en verde. |
El nivel de llenado se encuentra por debajo del 10 %. Se recomienda sustituir la carga de gas. |
Se enciende en rojo un LED. |
No se ha insertado la carga de gas en la fijadora, la carga está vacía o la que hay no es adecuada. |
Datos técnicos
Fijadora
Peso (vacío) |
8,6 lb (3,9 kg) |
Temperatura de uso, temperatura ambiente |
14 ℉ … 113 ℉ (−10 ℃ … 45 ℃) |
Longitud máxima de los elementos de fijación |
1,5 in (39 mm) |
Diámetro de los elementos de fijación |
|
Recorrido de presión |
1,6 in (40 mm) |
Capacidad del cargador |
40 + 2 clavos |
Frecuencia de fijación máxima (Elementos de fijación/h) |
1.200 |
Fuerza magnética de campo máxima |
−16,5 dBµA/m |
Frecuencia |
13.553 MHz … 13.567 MHz |
Información sobre la emisión de ruidos y valores de vibración
Los valores de vibración y de presión acústica indicados en estas instrucciones han sido medidos conforme a los procedimientos de medición homologados y pueden utilizarse para la comparación de diferentes herramientas fijadoras de clavos. También resultan útiles para realizar un análisis de los riesgos de exposición. Los datos indicados son específicos para las aplicaciones principales de la herramienta fijadora de clavos. Sin embargo, los datos pueden presentar variaciones si la herramienta fijadora de clavos se emplea para otras aplicaciones, con equipamientos distintos o en caso de un mantenimiento insuficiente. En estos casos, los riesgos de exposición podrían aumentar considerablemente durante toda la sesión de trabajo. A fin de obtener una estimación precisa de los riesgos de exposición, también deben tenerse en cuenta los períodos en los que la herramienta no está realmente en uso. De este modo, los riesgos de exposición podrían reducirse considerablemente durante toda la sesión de trabajo. Adopte medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario del ruido y de las vibraciones como, por ejemplo: mantenimiento de la herramienta fijadora de clavos y los equipamientos, mantener las manos calientes, organización de los procesos de trabajo, etc.Información sobre la emisión de ruidos; medición según EN 15895
Nivel de presión acústica de emisiones en el lugar de trabajo (L pA, 1 s) |
99 dB(A) |
Nivel máximo de intensidad acústica en el lugar de trabajo (LpC, peak) |
133 dB (C) |
Nivel de potencia acústica (LWA) |
105 dB(A) |
Incertidumbre del nivel acústico |
2 dB (A)/2 dB (C) |
Aceleración de los equivalentes energéticos, (ahw, RMS(3)) |
resultados para chapa de 1 mm sobre hormigón B35: 3,64 m/s2 |
Incertidumbre de medición |
0,13 m/s² |
Carga de la fijadora
Carga para fijar clavos
Equipamiento para la colocación de clavos
Los clavos se introducen a través del cargador en forma de tiras de clavos preconfeccionadas.Carga de clavos en el cargador
- Tire de la guía deslizante de clavos hacia atrás hasta que se enclave.
- Introduzca las tiras de clavos hasta el tope en el cargador.
- Desbloquee la guía deslizante de clavos y desplácela hacia delante hasta el tope.
Introducción de la carga de gas
- Abra la tapa del alojamiento de la carga de gas.
- Retire la caperuza de la carga de gas.
- Deslice la carga de gas con la válvula por delante en el alojamiento de la misma de tal forma que el clip de la carga de gas penetre y quede enclavado.
- Cierre la tapa del alojamiento de la carga de gas.
- Presione la fijadora (sin pulsar el gatillo) con el guía clavos tres veces contra la superficie de trabajo para purgar los conductos del gas.
Carga para fijar pernos
Equipamiento para la fijación de pernos
Los pernos deben introducirse individualmente desde la parte delantera del guía clavos. Se requiere un adaptador para la fijación única. Las unidades de embalaje para pernos contienen un adaptador para la fijación única con las correspondientes indicaciones de montaje.Colocación del adaptador para una fijación única
- Coloque el adaptador para fijación única ().
Introducción de la carga de gas
- Coloque la carga de gas ().
Colocación de elementos de fijación
Fijación de los clavos
- Compruebe el ajuste de la profundidad de fijación.
- Coloque la fijadora con el pie de apoyo y el guía clavos sobre la superficie de trabajo.
- Presione la fijadora con el guía clavos hasta el tope contra la superficie de trabajo.
- Tenga en cuenta que el guía clavos debe estar en ángulo recto respecto a la superficie de trabajo.
- Presione el gatillo para realizar una fijación.
- Después de la fijación, levante completamente la fijadora de la superficie de trabajo.
- Retire la carga de gas ( ) y vacíe el cargador () cuando termine el trabajo o cuando deje la fijadora sin vigilancia.
Fijación del perno
- Compruebe el ajuste de la profundidad de fijación.
- Introduzca un perno en el guía clavos.
- Coloque la fijadora con el pie de apoyo y el guía clavos sobre la superficie de trabajo.
- Presione la fijadora con el guía clavos hasta el tope contra la superficie de trabajo.
- Tenga en cuenta que el guía clavos debe estar en ángulo recto respecto a la superficie de trabajo.
- Presione el gatillo para realizar una fijación.
- Al finalizar el trabajo o siempre que la fijadora no esté vigilada retire la carga de gas ( ).
Descarga de la fijadora
Extracción de la carga de gas
- Abra la tapa del alojamiento de la carga de gas.
- Para soltar la carga de gas, presione el clip de la misma.
- Extraiga la carga de gas del alojamiento de la misma.
- Coloque la caperuza sobre la carga de gas.
- Cierre la tapa del alojamiento de la carga de gas.
Vaciado del cargador
- Tire de la guía deslizante de clavos hacia atrás hasta que se enclave.
- Retire todas las tiras de clavos del cargador.
- Desbloquee la guía deslizante de clavos y desplácela hacia delante hasta el tope.
Retirada del adaptador para una fijación única
- Después de la fijación del perno, retire el adaptador para fijación única ().
Pasos de manejo opcionales
Comprobación del estado de la carga de gas
- Pulse la tecla GAS sin presionar la fijadora.
- Visualice el estado de la carga de gas.
Extracción del cargador
- Tire de la guía deslizante de clavos hacia atrás hasta que se enclave.
- Retire las tiras de clavos sueltas del cargador.
- Desbloquee la guía deslizante de clavos y desplácela hacia delante hasta el tope.
- Abra el bloqueo del cargador.
- Gire el cargador alrededor del pivote hacia delante.
- Desacople el cargador.
Colocación del cargador
- Abra el bloqueo del cargador.
- Acople el extremo delantero del cargador.
- Gire el cargador hasta el tope acercándolo a la fijadora.
- Cierre el bloqueo del cargador.
Extracción del guía clavos
- Extraiga la carga de gas.
- Coloque la corredera para el desbloqueo del guía clavos en la posición EJECT (expulsar) .
- Extraiga el guía clavos.
Colocación del guía clavos
- Extraiga la carga de gas.
- Introduzca el guía clavos en la ranura del tope de la fijadora.
- Sujete el guía clavos para evitar que se caiga y presione la fijadora con el guía clavos contra una superficie de trabajo fija hasta que el guía clavos se enclave.
- Verifique si el guía clavos está enclavado.
- La corredera para el desbloqueo del guía clavos vuelve a situarse en la posición + en cuanto el guía clavos se enclava.
- La corredera para el desbloqueo del guía clavos vuelve a situarse en la posición + en cuanto el guía clavos se enclava.
Desmontaje del pie de apoyo
- Afloje el mecanismo de retención del pie de apoyo presionando ligeramente.
- Gire el pie de apoyo 90°.
- Retire el pie de apoyo.
Montaje del pie de apoyo
- Coloque el pie de apoyo en ángulo recto con respecto al cargador e introdúzcalo en la ranura.
- Gire el pie de apoyo 90° con respecto al cargador y permita que enclave ejerciendo una ligera presión.
Colocación del adaptador para una fijación única
- Extraiga la carga de gas.
- Extraiga el cargador.
- Coloque el adaptador para realizar una fijación única.
- Introduzca el cargador.
Retirada del adaptador para una fijación única
- Extraiga la carga de gas.
- Extraiga el cargador.
- Retire el adaptador para realizar una fijación única.
- Introduzca el cargador.
Reparación de averías
Corrección del estado incorrecto del pistón
- Verifique la posición de la tecla RESET .
Resultado- La tecla RESET (reinicio) sobresale de la carcasa. El borde blanco está visible.
- Para solucionar el estado incorrecto del pistón, pulse la tecla RESET (reinicio) .
- La tecla RESET (reinicio) sobresale de la carcasa. El borde blanco está visible.
Eliminación de cuerpos extraños y clavos en la zona del guía clavos
- Extraiga la carga de gas.
- Vacíe el cargador.
- Extraiga el cargador.
- Desmonte el guía clavos.
- Retire todos los cuerpos extraños y clavos en la zona del guía clavos.
- Introduzca el guía clavos.
- Introduzca el cargador.
Cuidado y mantenimiento
Tratamiento cuidadoso de la fijadora
- No utilice nunca la fijadora si tiene obstruidas las rejillas de ventilación.
- Mantenga las superficies de agarre limpias de grasa y aceite.
- Limpie la fijadora con regularidad.
- No utilice para su limpieza pulverizadores, aparatos de chorro de vapor ni agua corriente.
- No utilice ningún producto de limpieza que contenga silicona.
- No utilice pulverizadores ni otros productos similares de conservación y lubricación.
Limpieza de la fijadora
- Extraiga la carga de gas.
- Vacíe el cargador.
- Retire cualquier resto de plástico del guía clavos.
- Limpie las rejillas de ventilación con un cepillo seco y evite que la suciedad o cualquier cuerpo extraño penetre en el interior de la herramienta.
- Limpie el exterior de la herramienta con un paño de limpieza húmedo.
Transporte y almacenamiento
Mantenimiento
- Para garantizar un correcto funcionamiento, utilice exclusivamente piezas de repuesto y material de consumo originales. Puede encontrar las piezas de repuesto, el material de consumo y los accesorios que comercializamos en su Centro Hilti o en www.hilti.group .
- Compruebe regularmente si las partes exteriores de la fijadora están dañadas y si los elementos de manejo funcionan correctamente.
- No use la fijadora si alguna de las piezas está dañada o si alguno de los elementos de manejo no funciona correctamente.
- Encargue la reparación de cualquier avería de la fijadora al Servicio Técnico de Hilti .
Comprobación después de las tareas de cuidado y mantenimiento
- Coloque la corredera para el ajuste de la profundidad de fijación en la posición + .
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase al Servicio Técnico de Hilti Service .Anomalía |
Posible causa |
Solución |
---|---|---|
![]() |
Potencia demasiado baja. |
|
El elemento de fijación es demasiado largo. |
|
|
La superficie de trabajo es demasiado dura. |
|
|
La válvula de entrada/salida está sucia u obturada. |
|
|
![]() |
Potencia demasiado alta. |
|
El elemento de fijación es demasiado corto. |
|
|
![]() |
Potencia demasiado baja. |
|
El elemento de fijación es demasiado largo. |
|
|
La superficie de trabajo es demasiado dura. |
|
|
El guía clavos no se ha colocado en ángulo recto sobre la superficie de trabajo. |
|
|
![]() |
Potencia demasiado baja. |
|
El elemento de fijación es demasiado largo. |
|
|
El guía clavos no se ha colocado en ángulo recto sobre la superficie de trabajo. |
|
|
![]() |
La superficie de trabajo es demasiado delgada. |
|
El contenido de la carga de gas no es suficiente para la unidad de embalaje de elementos de fijación. |
Consumo de gas excesivo debido a frecuentes presiones sin disparo. |
|
La fijadora no se separa. |
Estado incorrecto del pistón. |
|
La detección de clavos está bloqueada y la tecla RESET no enrasa con la carcasa al presionarla. |
||
El elemento de fijación se ha atascado en el cargador de pernos. |
|
|
Hay un clavo atascado bajo la palanca delante de la punta del pistón. |
|
|
La tasa de fallos de fijación es demasiado alta. |
El cargador de pernos no se ha colocado en ángulo recto sobre la superficie de trabajo. |
|
El elemento de fijación utilizado es incorrecto. |
|
|
La superficie de trabajo es demasiado dura. |
|
|
La fijadora no fija. |
Guía deslizante de clavos no llevada a mano hacia delante. |
|
No hay clavos suficientes en el cargador (hay 2 clavos o menos). |
||
Alimentación de clavos averiada. |
|
|
|
||
Carga de gas vacía |
||
El LED 1 está encendido en rojo. |
||
Hay aire en los conductos del gas. |
|
|
Cuerpos extraños en la zona del guía clavos. |
||
La fijadora está demasiado caliente. |
|
|
Error electrónico. |
|
|
La fijadora está caliente y no fija (incluso después de un descanso). |
La tasa de fijación es claramente superior a 1200 fijaciones/hora. |
|
La fijadora no fija o lo hace solo ocasionalmente. |
Las condiciones del entorno exceden el rango permitido. |
|
La temperatura de la carga de gas está fuera del rango permitido. |
|
|
Se han formado burbujas de gas en el sistema de dosificación del gas. |
|
|
La fijadora no se ha levantado completamente después de la fijación. |
|
|
El elemento de fijación no puede extraerse del guía clavos. |
El elemento de fijación se ha atascado en el cargador de pernos. |
|
Reciclaje
Las herramientas![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2126638/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2126638/H2_BILD-Objekt_System_GX_3-G1_DEU_Konform.jpg)